PRM se detiene si se realiza el cambio de la CPU principal a la redundante

Article available in these languages: English

Problema
PRM deja de funcionar si se realiza el cambio de la CPU principal a la redundante

Línea de productos
TCSEGPA23F14F
M580
Control Expert

Entorno
Windows 10

Resolución

La razón es que este módulo PRM no está diseñado para un cambio de CPU primaria a secundaria (redundante) a través del BMENOC0301.
Cuando descargue cualquier cambio de programa en el PLC, el cambio de CPU ocurrirá.
Esto también provoca que el BMENOC0301 intercambie direcciones IP, lo que ocasionará que el PRM pierda temporalmente las comunicaciones con la CPU.
Cuando el PRM se reconecta al PLC, buscará la dirección IP almacenada y la dirección MAC del BMENOC0301.
Como no encuentra la dirección IP ni la dirección MAC asociada, lo detecta como un error.
Este error impide que el bloque de gestión de PRM coloque la PRM en modo EJECUCIÓN.

Para resolver el problema después de una descarga de un cambio en el programa, puede modificar el bit 'ECPU_HSBY_1_CMD_SWAP'.
Después de que la CPU original vuelva a ser primaria, la PRM volverá a ejecutarse.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Producto:
Rango: