¿Los medidores ION son compatibles con IEC 61850?

Article available in these languages: English

Problema
¿Los medidores ION son compatibles con IEC 61850?

Línea de productos
ION7650, ION7550, ION8650, PM8000, ION9000

Medio ambiente
Protocolo IEC 61850

Causa
Se necesita un medidor con capacidad para el protocolo IEC 61850

Resolución
El medidor ION debe tener comunicaciones Ethernet y ser un modelo que soporte IEC 61850. Los medidores nuevos se pueden comprar con el firmware IEC 61850 o IEC 61850 se pueden cargar en un medidor existente.

La tabla siguiente enumera los modelos de medidor y las versiones de firmware que admiten IEC 61850, así como las ediciones IEC 61850 que cada modelo de medidor, soporta:

MedidorModelosFirmware IEC 61850 Edition
ION7400Todos los modelosTodas las versiones de firmwareEdición 2
ION7550/ION7650 1Todos los modelosv360 (con designación IEC 61850Edición 1
ION8650Todos los modelos (A, B, C)v408 y anteriores

v4.20 y posterior


Edición 1

Edición 1 y Edición 2 (con archivo ICD correcto)
ION8800Todos los modelos (A, B, C) 5 MB de memoria de registrov340,v350, v351 (con designación IEC 61850)

v360 y posterior (con designación IEC 61850)
Edición 1



Edición 1 y Edición 2 (con archivo ICD correcto)
PM8000Todos los modelosTodas las versiones de firmware

v1.2.15 y posterior


Edición 1

Edición 1 y Edición 2 (con archivo ICD correcto)
ION9000Todos los modelosTodas las versiones de firmwareEdición 2


Para los medidores con firmware antes de v400, la actualización de un medidor de 10 MB con firmware IEC 61850 reduce la memoria de registro a 5 MB.

NOTA DE DESCUBRIMIENTO: No todos los medidores ION admiten IEC 61850. Póngase en contacto con su representante de ventas local de Schneider Electric para obtener información actualizada.

NOTA del medidor:Cambio de firmware de su medidor elimina todos los archivos IEC 61850 almacenados en su medidor.

·Para obtener información sobre la configuración de s, consulte IEC61850 y tecnología ION

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Producto: