¿Qué significan los términos AC1 y AC3?

Article available in these languages: English, French, Dutch

Problema:
¿Cuáles son las categorías de utilización de AC-1 y AC-3?

Línea de productos:
Productos de Schneider Electric

Entorno:
Cargas inductivas y resistivas

Resolución:
AC-1 - Esta categoría se aplica a todas las cargas de tensión alterna Vca donde el factor de potencia es mayor que 0,95. Se trata principalmente de cargas no inductivas o ligeramente inductivas, como cargas resistivas. Romper el arco sigue siendo fácil con un arco y desgaste de contacto mínimos.

AC-3 - Esta categoría se aplica a los motores de jaula de ardilla con paradas durante el funcionamiento normal del motor con la apertura del contactor por ejemplo.
Al cerrarse, el contactor genera la corriente de entrada, que es aproximadamente 5 a 7 veces la corriente nominal de carga completa del motor.
Al abrir, el contactor rompe la corriente nominal de carga completa del motor.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: