Buscar Preguntas Frecuentes
Conexión de un EGX150 a un RS485 serie
Problema
El puerto serie para el EGX150 utiliza un conector RJ45, que es diferente del conector RS-485 estándar.
Línea de productos
Link150, EGX150
Medio ambiente
Conexiones seriales EGX150
Causa
El EGX150 no utiliza el conector estándar RS-485.
Resolución
Conecte utilizando un cable RJ45 directo al puerto RS-485 de su EGX150.
Corte el otro extremo (que se conectará a su dispositivo subordinado) para exponer los cables.
Conexión RS-485 de 2 cables:
Use el cable azul como positivo (+) y el cable pelado azul/blanco como negativo (-)
![wire wire](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000EJj9pQAD&oid=00DA0000000abSm)
Conexión RS-485 de 4 cables:
![Wire 2 Wire 2](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000EJj9qQAD&oid=00DA0000000abSm)
Consulte la Guía del usuario de la unidad en el modo de cableado del puerto RS-485 de la unidad en el modo de cableado EGX150.
El puerto serie para el EGX150 utiliza un conector RJ45, que es diferente del conector RS-485 estándar.
Línea de productos
Link150, EGX150
Medio ambiente
Conexiones seriales EGX150
Causa
El EGX150 no utiliza el conector estándar RS-485.
Resolución
Número de pin | Color | Nombre de señal | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Naranja/Blanco a rayas | Rx- | Recibir datos - |
2 | Naranja | Rx+ | Recibir datos + |
3 | NC | Sin conexión | |
4 | Azul | Tx+ | Transmitir datos + |
5 | Rayado azul/blanco | Tx | Transmitir datos - |
6 | NC | Sin conexión | |
7 | NC | Sin conexión | |
8 | CONEXIÓN A TIERRA | Tierra |
Conecte utilizando un cable RJ45 directo al puerto RS-485 de su EGX150.
Corte el otro extremo (que se conectará a su dispositivo subordinado) para exponer los cables.
Conexión RS-485 de 2 cables:
Use el cable azul como positivo (+) y el cable pelado azul/blanco como negativo (-)
Conexión RS-485 de 4 cables:
Número de pin RJ45 | Maestro | Esclavo |
---|---|---|
1 | Rx- | Tx |
2 | Rx+ | Tx+ |
4 | Tx+ | Rx+ |
5 | Tx | Rx- |
Consulte la Guía del usuario de la unidad en el modo de cableado del puerto RS-485 de la unidad en el modo de cableado EGX150.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Producto:
Explora más
Producto: