¿Cómo realizar un restablecimiento de fábrica en los dispositivos SmartX IP Controller?

Article available in these languages: English

Problema:
Pasos para dispositivos de controlador IP SmartX (MP-C, MP-V, IP-IO, RP-C).

Línea de productos:
Funcionamiento del edificio de ecostruxures, dispositivos de controlador IP SmartX

Resolución:
En WorkStation, si su dispositivo controlador SmartX IP parece completamente sin respuesta, realice un restablecimiento de fábrica para restaurar el dispositivo a un estado en el que se pueda poner en marcha correctamente. Después de soltar el botón de restablecimiento, el proceso puede tardar hasta 30 segundos en restablecerse en fábrica. Todos los registros de diagnóstico y la base de datos se borran durante un restablecimiento de fábrica. Por el contrario, el firmware del controlador no se revierte y permanece en el mismo nivel activo.
Para realizar un reinicio de fábrica usando el botón de restablecimiento de hardware, mantenga presionado el botón de reinicio durante 20 a 29 segundos. Si MP-C o IP-IO está equipado con el módulo adicional de la pantalla MP-C, se muestra un temporizador de recuento y una barra de progreso para ayudar en la selección de restablecimiento. También hay un indicador de modo de restablecimiento que le permite saber qué reinicio se produce si se suelta en ese momento.
Las figuras a continuación muestran la ubicación del botón de reinicio en diferentes dispositivos del controlador SmartX:
reset
reset 1 reset 2
Nota de fabricantes de equipos eléctricos:Desde el Ecostruxure Building Operation v3.1+, existe la posibilidad de restablecer en fábrica de forma remota un dispositivo SmartX IP Controller. Consulte el artículo de KB a continuación para obtener más información: https://community.exchange.se.com/t5/Building-Automation-Knowledge/Remote-Factory-Reset-of-SmartX-IP-controller-MPX-RPC-IPIO/ta-p/195345

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: