¿Qué significa dCb en los variadores ATV31, ATV312, ATV32 y ATV320?

Article available in these languages: English

dCb indica que el frenado por inyección de CC está activo en el variador.

Este es un modo de detención de la carga en el que el variador inyectará tensión/corriente CC en una fase del motor, y se utilizará para producir el par de frenado o eliminar cualquier inercia restante en la carga. Esta función no proporciona ningún par de retención cuando la velocidad del eje es 0.

Existen 3 métodos de inyección de CC que pueden configurarse en el variador:

1. Inyección DC auto, bajo el menú Fun, submenú AdC, parámetro AdC definido en Sí (YES - predeterminado).  Esto inyecta la corriente de CC después de que el VFD reduce la frecuencia de salida a 0 Hz.
2. El tipo de parada puede ajustarse a Inyección de CC en el menú Fun, submenú Stt, el parámetro Stt puede ajustarse a dCI. Esto inyecta corriente CC para producir par de frenado en lugar de disminuir la frecuencia de salida.
3. Una entrada lógica puede configurarse para controlar una parada con inyección de CC, si la entrada se enciende. Menú Fun, submenú Stt, parámetro dCI definido para una de las entradas lógicas. Cuando esta entrada esté activada, el variador frenará el motor con Inyección de CC.

Consulte el manual de programación de cada variador específico para obtener más detalles.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: