¿Qué puede causar una falla de fase de salida (OPF) en un ATV312 o ATV31?

Article available in these languages: English

Problema:
OPF en unidades Altivar 31/312

Línea de productos:
ATV312
ATV31

Entorno:
Todos los modelos y números de serie

Causa:
Este fallo se produce cuando se ha ordenado al accionamiento que haga funcionar el motor, pero el accionamiento no detecta corriente de salida o detecta muy poca.

Resolución:
Compruebe que los tres cables del motor están conectados correctamente al variador.  Determine si hay una desconexión en el motor que pueda estar abierta o un contactor entre el variador y el motor que no se haya cerrado.  La pérdida de uno de los cables o un desequilibrio significativo de corriente entre los cables hará que el variador indique una pérdida de fase de salida. El motor y los cables del motor deben someterse a una prueba Megger de 1.000 voltios.
En algunas aplicaciones se utilizan motores pequeños y su consumo de corriente está por debajo de lo que el variador considera normal basándose en la información del motor programada en el variador.  La detección de pérdida de fase de salida puede desactivarse si no afecta a la aplicación.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: