Buscar Preguntas Frecuentes
Por qué se produce la falla de F015 en ATV310 Drive
Nombre del error:-
3 Pérdida de fases de salida
Causas posibles:
Solución:-
3 Pérdida de fases de salida
Causas posibles:
- Motor no conectado
- Potencia del motor demasiado baja, inferior al 6% de la corriente nominal del variador
- Contactor de salida abierto
- Inestabilidad transitoria en la corriente del motor
Solución:-
- Compruebe las conexiones del variador al motor.
- Pruebe con un motor de baja potencia o sin motor.
En el modo de configuración de fábrica, la detección de pérdida de fase del motor está activa, es decir, 605 = 01.
Para comprobar el variador en un entorno de prueba o mantenimiento, sin tener que utilizar un motor con la misma potencia, es necesario desactivar la detección de pérdida de fase del motor o la detección de pérdida de fase de salida, es decir, 605 = 00 y volver a ajustarla a 1 al conectar de nuevo el motor.
Para comprobar el variador en un entorno de prueba o mantenimiento, sin tener que utilizar un motor con la misma potencia, es necesario desactivar la detección de pérdida de fase del motor o la detección de pérdida de fase de salida, es decir, 605 = 00 y volver a ajustarla a 1 al conectar de nuevo el motor.
- Compruebe y optimice la compensación IR en el parámetro 310, la tensión nominal del motor en el parámetro 304 y la tensión nominal del motor en el parámetro 305 y, a continuación, realice el Autoajuste ajustando el parámetro 318.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: