Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo resolver una falla de SCF3 en un variador Altivar Process?
Problema:
Resolución de problemas de fallas SCF3 en un variador Altivar Process.
Línea de productos:
Variador de velocidad Altivar Process (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)
Entorno:
Todos los productos de Altivar Process Drive
Causa:
N/D
Resolución:
Descripción
SCF3 - Falla de cortocircuito a tierra
Falla a tierra en la salida
Posibles causas
Resolución de problemas de fallas SCF3 en un variador Altivar Process.
Línea de productos:
Variador de velocidad Altivar Process (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)
Entorno:
Todos los productos de Altivar Process Drive
Causa:
N/D
Resolución:
Descripción
SCF3 - Falla de cortocircuito a tierra
Falla a tierra en la salida
Posibles causas
- Cortocircuito o falla a tierra en la salida del inversor.
- Cortocircuito en un motor con cables largos.
- Falla de aislamiento en el motor o en los cables.
- Realizar la prueba de diagnóstico
- Prueba IGBT o de transistor
- Compruebe los cables que conectan el variador al motor y el aislamiento del motor.
- Realice una prueba de con megóhmetro. Use al menos 1000v
- Compruebe que la conexión a tierra sea correcta
- Comprobar la distancia entre el variador y el motor
- Es posible que más de 165 ft. (50 m.) requieran el uso de un reactor de carga o filtro
- Frecuencia de conmutación de comprobación
- Disminuir si es posible
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: