NSX Micrologic VIGI 4 con configuración monofásica.
A continuación se muestra el diagrama de conexión de la red a la carga para interruptores 3P y 4P garantizando el correcto funcionamiento de los bloques VIGI Add-On.
El módulo VIGI se autoalimenta internamente por la tensión del sistema de distribución. Sigue funcionando incluso cuando se suministra solo en dos fases. La fuente de alimentación interna de la tarjeta electrónica del VIGI Add-On se obtiene desde la tensión/voltaje aplicada en los polos 1-2-3 a través de las resistencias internas. El polo neutro no participa en la fuente de alimentación, pero participa en la detección de fugas a tierra.
Además, el NSXm Micrologic 4.1 son compatibles con una red de fase más neutro (F-N) . Para un interruptor de 3 polos del tipo interruptor automático de fuga a tierra puede utilizarse en una aplicación monofásica a través de P1-P2 o P1-P3 o P2-P3 para la conexión