La clasificación 1, 2 o 3 corresponde a los valores permitidos para la energía térmica I²t. La norma EN/IEC 60898-1 presenta dos tablas con una energía térmica máxima según la capacidad de interrupción de cortocircuito.
- La Categoría 1 significa poco selectiva.
- La Categoría 2 significa moderadamente selectiva.
- La Categoría 3 significa muy selectiva.
Los interruptores automáticos Acti9 y Easy9 de Schneider Electric cumplen con la clasificación 3.
A seguir el enlace de esa certificación (EN 60898-1) para Easy9 y Acti9 (icC60):