Problema:
¿Dónde podemos encontrar los enlaces de descarga para Vijeo Designer V6.2 SP12?
Línea de productos:
Vijeo Designer V6.2 (todas las revisiones de hot fixes y service pack menos de SP12)
Resolución:
A continuación encontrará los enlaces de descarga para Vijeo Designer V6.2 SP12. Descargue el archivo zip y extráigalo para obtener el exe.
Debe tener Vijeo Designer 6.2 ya instalado.
Cada SP es acumulativo, por lo que no es necesario instalar primero el SP1-10.
*NOTA: Para instalar correctamente el service pack o cualquiera de los paquetes relacionados, haga clic con el botón secundario en el archivo exe y seleccione "Ejecutar como administrador". Esto asegurará que la instalación se complete correctamente.
El Data Manager de Vijeo Designer es para una instalación independiente SOLAMENTE. No es necesario instalar la herramienta con la instalación completa del entorno de desarrollo Vijeo Designer. Viene preinstalado.
Publicado para:Schneider Electric Argentina