¿Por qué exportar y luego importar una aplicación de Control Expert a veces podría solucionar problemas relacionados con las aplicaciones?

Article available in these languages: English

Problema
¿Por qué exportar e importar una aplicación de Control Expert a veces podría solucionar problemas relacionados con las aplicaciones?

Línea de productos
EcoStruxure Control Expert

Entorno
Windows

Resolución
Cuando ocurre un problema con la aplicación de Control Expert, a veces el problema se puede resolver exportando la aplicación y re-importardo la misma.
Esta FAQ explica por qué este método podría ayudar a solucionar el problema.

Cuando se exporta la aplicación, la función de exportación genera un archivo que contiene datos sin protección y referencias a datos protegidos que se extraen del archivo '.stu'.
Estos datos y la información de referencia se utilizan para crear archivos específicos para el archivo de exportación '.zef' a generar.

Cuando se importa el archivo '.zef', Control Expert extrae los datos de estos archivos y los compila de nuevo en la estructura y formato necesarios para utilizar la aplicación en Control Expert.  Durante la compilación de la información de los archivos, almacenan los datos en ubicaciones y arreglos específicos requeridos por Control Expert.
Si el problema original fue causado por una falta de disposición o ubicación de los datos mientras se usaban en Control Expert, esto podría solucionar el problema.

Por lo tanto, si surge un problema con una aplicación de Control Expert, se recomienda que el usuario intente exportar el aplicación como archivo '.zef' e importarlo de nuevo a Control Expert para verificar si el problema se resuelve.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: