¿Es posible conectar el suministro eléctrico en un interruptor con una unidad de disparo Micrologic desde los bornes inferiores (alimentación inferior)?

Article available in these languages: English

Problema:
¿E posible que un interruptor con una unidad de disparo Micrologic o con protección integral de falla a tierra sea alimentado de manera inversa?

Línea de productos:
Interruptores automáticos

Entorno:
Powerpact H, Powerpact J, Powerpact L, Powerpact P, Powerpact R, Masterpact NT, Masterpact NW,

Resolución:

1. Todos los interruptores automáticos pueden ser alimentados de manera inversa a menos que estén marcados como entrada de la fase (LINE) y salida a carga (LOAD). En ese caso hay que seguir las indicaciones en el equipo.

2. Todos los interruptores de potencia Masterpact y los interruptores de Powerpact M, P y R pueden ser alimentados de manera inversa.  Esto incluye interruptores con unidades de disparo Micrologic y protección integral contra fallas a tierra (funciones de unidades de disparo LSIG).

3. Los interruptores automáticos de Powerpact H, J y L con UNIDADES DE DISPARO INTERCAMBIABLES están marcados con LÍNEA (LINE) y CARGA (LOAD) del lado OFF (cuando el interruptor está en posición ABIERTO), por lo que NO pueden ser alimentado de manera inversa.

4. Los interruptores automáticos Powerpact H, J y L con unidades de disparo selladas de fábrica permanentes pueden ter suministro desde los bornes inferiores.
  • Con excepciones para los marcos H y J y los marcos F y K heredados son que si se utilizan con módulos GFM o ELM, están restringidos únicamente a las aplicaciones de alimentación desde los bornes superiores.
5. Tenga en cuenta también que los interruptores automáticos QO y HOM con sufijo GFI, EPD, AFI, CAFI, DF, DF y EDB-EPD NO pueden ser alimentados de manera inversa.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: