¿Cuál es el uso del modulo VPS (fuente de alimentación de tensión) de los interruptores automáticos MTZ con Micrologic X ?

Article available in these languages: English

El módulo de fuente de alimentación de tensión interna (VPS - Voltage Power Supply) es un módulo opcional para las unidades de control Micrologic X.

Permite tener una fuente de alimentación 24Vcc a la Micrologic X incluso en los casos en que no haya suficiente corriente pasando por los polos de potencia del los interruptores automáticos Masterpact MTZ o si no hay una fuente de alimentación externa.

Además permite realizar operaciones, como algunas de las funciones avanzadas dentro de Micrologic X, en particular la HMI local.

Tres cosas importantes que debe recordar:

1) La protección básica es independiente de este módulo VPS.
2) Durante un evento de disparo, este módulo no es capaz de proporcionar alimentación a la unidad de control Micrologic X (debido a que la energía viene aguas abajo del interruptor automático).
3) Este módulo es una opción obligatoria cuando se requiere el módulo Micrologic 7.0 X.

MTX Micrologic Control unit Micrologic X diagram

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: