La mayoría de los sensores de proximidad industrial (inductivos, capacitivos, ultrasónicos y fotoeléctricos) son de estado sólido. El término estado sólido se refiere al tipo de componentes...
Problema: ¿Cómo seleccionar un limitador o descargador de sobretensiones (DPS) según IEC? Línea de producto: Acti9 Ambiente: Hardware Resolución: Para seleccionar un limitador de sobretensiones es...
Cuando aparece una falla relacionada a una falla a tierra como son las fallas SCF1, SCF2 y SCF3 puede deberse a un problema en el variador de velocidad o en el motor eléctrico junto con sus cables de...
La norma IEC 60947-2 , regula los interruptores automáticos para aplicaciones industriales. Protegen la distribución de energía eléctrica de hasta 1000 voltios AC. o 1500 voltios DC. Con todo el...
Problema: ¿Dónde podemos encontrar los enlaces de descarga para Vijeo Designer V6.2 SP12? Línea de productos: Vijeo Designer V6.2 (todas las revisiones de hot fixes y service pack menos de SP12)...
Problema: Desconocimiento de la función que cumple el tipo de cuervas en interruptores Riel Din Línea de producto: Acti9 Ambiente: Distribución eléctrica en baja tensión Porque: Desconocimiento en la...
Control de 2 hilos : 2 hilos para los comandos de arranque del variador, hacia adelante y hacia atrás o reversa. En el control de 2 hilos no hay un comando de paro por separado. Los comandos de...
Protección contra fallas a tierra basada en valores de corriente residual medidos o calculados: ANSI 50N/51N: corriente residual calculada o medida por sensores de corriente de 3 fases ANSI 50G/51G:...
Problema: ¿Cuáles son las categorías de utilización de AC-1 y AC-3? Línea de productos: Productos de Schneider Electric Entorno: Cargas inductivas y resistivas Resolución: AC-1 - Esta categoría se...
Problema: ¿Cuál es la diferencia entre las cargas inductivas y resistivas? Línea de productos: Equipo de distribución Resolución: Las cargas resistivas son cargas simples donde las ondas sinusoidales...
Protección contra fallas a tierra basada en valores de corriente residual medidos o calculados: ANSI 50N/51N: corriente residual calculada o medida por sensores de corriente de 3 fases ANSI 50G/51G:...
Para los variadores de velocidad trifásicos, el RCD tipo B o tipo B-Si es especialmente adecuado. Protege contra corrientes de defecto con desplazamiento de CC, lo que es válido para convertidores de...
La altitud no afecta significativamente las características del interruptor hasta 2000m. Por encima de esta altitud, es necesario tener en cuenta la disminución de la resistencia dieléctrica y la...
Problema: Vida útil de la batería en la serie PM5500 Línea de productos: PM5500 Ambiente: Hardware Porque: Conocer aspectos técnicos del medidor Resolución: La batería interna del medidor mantiene el...
Problema: ¿Cómo afecta la humedad a los resultados de las pruebas de resistencia del aislamiento? Línea de productos: Interruptores automáticos Entorno: Interruptores en caja moldeada y en caja...