Modernización y acondicionamiento de controles de turbinas
Debido a que la producción general y la seguridad de la planta dependen tanto del rendimiento de la turbomaquinaria, las fallas e interrupciones no planificadas pueden causar importantes costos en pérdidas de producción y reparaciones. A menudo, la simple modernización y acondicionamiento de los controles de turbinas puede restaurar el rendimiento de las máquinas, mejorando la producción y la rentabilidad.
Soluciones de control de turbomáquinas para la industria del petróleo y gas
Recibe soluciones integrales de control de compresores que incluyen protección contra sobretensión, rendimiento y uso compartido de cargas. La inversión de capital más importante de una planta son las mejoras de las turbinas, tanto en rendimiento como en seguridad. Sin embargo, el tiempo de inactividad no planificado puede ocasionar significativos costos en pérdidas de producción y reparaciones. Nuestros controles de turbomáquinas (TMC) altamente fiables protegen los activos de turbinas y mejoran la productividad, la seguridad y las operaciones a lo largo del ciclo de vida.
Soluciones de control de turbomáquinas para la industria eléctrica
Obtén soluciones de control de generadores, que incluyen control de energía y regulación automática de tensión (AVR). Debido a que la producción y seguridad generales están vinculadas a la turbomaquinaria de una planta, esta representa a menudo la inversión de equipos de capital más crítica. Las interrupciones o fallas no planificadas implican costos significativos en términos de pérdidas de producción y reparaciones; por lo tanto, mejorar el rendimiento del control de turbomáquinas (TMC) mejora la capacidad de producción y la rentabilidad en general.
Control de turbomáquinas para la modernización mecánica
Extiende la vida útil de los equipos de control de turbomáquinas (TMC) y mejora la fiabilidad general con actualizaciones de modernización mecánica. Las plantas de procesos impulsadas por turbinas deben operar fluidamente durante una década o más. Esto requiere controles sólidos, componentes mecánicos fiables, evitación de viajes falsos y capacidades para la reparación y prueba en línea. La mejora de la visualización, el diagnóstico y la simulación también ayuda a ampliar el tiempo entre los cambios.
Servicios digitales y de control de turbomáquinas
Benefíciate de un completo espectro de servicios de ingeniería y consultoría desarrollados durante décadas de experiencia en el control de turbomáquinas. Maximizar el retorno de los activos de las turbomáquinas requiere optimizar continuamente la eficiencia de la turbina. Mediante el monitoreo constante del estado de los equipos rotatorios, los gerentes de planta y propietarios de negocios pueden aumentar la fiabilidad, mejorar la seguridad, cumplir con las normas emergentes y extender los tiempos entre los cortes de energía.
1. ¿Dónde se utilizan las turbomáquinas?
Casi todas las formas de energía renovable con maquinaria requieren el uso de turbomaquinaria. Ya sean compresores, sopladores, ventilaciones, bombas o turbinas, estas soluciones de turbomaquinaria incluyen una gama de componentes esenciales para aplicaciones en la producción, almacenamiento o suministro de energía renovable. En términos generales, las turbomáquinas se dividen en dos categorías: la primera se utiliza para producir energía. Incluye turbinas de vapor, turbinas hidráulicas y turbinas de gas. La segunda sirve para aumentar la presión total del fluido de trabajo al consumir energía. Incluye bombas, compresores y ventiladores. Con el uso generalizado de las soluciones de procesos de turbomaquinaria y los avances en el campo, resulta imperativo tener las mejores soluciones de procesos y control de turbomaquinaria para garantizar un rendimiento óptimo y alcanzar los objetivos de energía.
2. ¿Para qué se utiliza la turbomaquinaria?
Las soluciones de turbinas, generadores, compresores y motores, junto con las competencias de modernización mecánica y una amplia gama de soluciones de turbomaquinaria, permiten la excelencia operativa y una seguridad optimizada. La turbomaquinaria se puede utilizar para la generación de energía, procesos automotrices, sistemas aeroespaciales y otras aplicaciones en diferentes industrias. Schneider Electric proporciona soluciones de procesos de turbomaquinaria para aplicaciones críticas y de propósito general, lo que mejora la seguridad y la eficiencia operativa, mientras permite un mejor monitoreo del rendimiento y gestión de activos.
3. ¿Por qué las soluciones de turbomaquinaria son esenciales?
Las instalaciones de procesos alimentadas con turbinas deben funcionar de manera continua durante una década o más. Esto requiere controles sólidos, componentes mecánicos confiables, la prevención de viajes falsos y la capacidad de reparar y realizar pruebas en línea. Las soluciones de modernización mecánica pueden extender la vida útil de los equipos de control de turbomáquinas y mejorar la fiabilidad general al mejorar la visualización, el diagnóstico y las simulaciones, lo que ayuda a mejorar la eficiencia operativa al garantizar tiempos más rápidos. Schneider Electric ofrece soluciones sólidas de turbomaquinaria, que incluyen software, sistemas de seguridad, controladores, como los sistemas de seguridad EcoStruxure Triconex, sistemas de control distribuido (DCS) EcoStruxure Foxboro DCS, PLA, controladores de automatización de procesos (PAC), controladores lógicos programables (PLC), controladores especializados e interfaz hombre-máquina.