FAQs durchsuchen
Was besagt die CE - Kennzeichnung?
CE steht als Abkürzung für “Europäische Gemeinschaft“ (französisch „Communautés Européennes“)
Die CE - Kennzeichnung ist der Reispass für Produkte im europäischen Wirtschaftsraum.
Bei der CE - Kennzeichnung eines Produktes kann von der Erfüllung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen der einschlägigen EU – Richtlinien ausgegangen werden.
Nur wenn ein Produkt alle Anforderungen aller auf dem Produkt anwendbaren Richtlinien erfüllt, darf es mit den CE - Kennzeichen versehen und in Verkehr gebracht werden.
Entsprechen die Maschinen den Bestimmungen der EG -Richtlinien, dürfen die Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme in ihrem Gebiet nicht verhindert, beschränken oder behindern.