{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Worin liegt der grundsätzliche Unterschied zwischen Widerstandstemperaturfühler und Thermoelemente in der SPS Konfiguration ?

Article available in these languages: Czech

Widerstandstemperaturfühler:

Widerstandstemperaturfühler sind beispielsweise Pt100 RTD Sensoren

Resistive Temperature Detector (Widerstandstemperaturfühler).

Ein RTD ist ein Temperaturfühler aus einem elektrisch leitfähigen Material, meist Platin, Nickel, Kupfer oder Nickel-Eisen-Legierungen, dessen Widerstand sich innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs mit einer bekannten, definierten Kurve ändert.
Ein RTD Sensor kann ein zwei-, drei oder vieradriger Sensor sein.

RTD Sensoren benötigen keine Vergleichsstellenkompensation.


Thermoelemente:

Thermoelemente Typ K sind beispielsweise TC Sensoren.

Bei einem TC-Gerät (Thermoelement) handelt es sich um ein Bimetall-Temperatur-Transducer, der einen Temperaturwert durch Messung der Spannungsdifferenz liefert, die durch Aneinanderfügen von zwei verschiedenen Metallen mit unterschiedlichen Temperaturen entsteht.
Ein Thermoelement ist zur Messung im Feld zu verwenden, ein zweites befindet sich an der analogen Eingangskarte.

Wahlweise kann ein externer TC-Sensor oder ein interner TC-Sensor ( in der Analogkarte vorhanden ) zur Vergleichsstellenkompensation herangezogen werden.

TC- Sensoren sind zweiadrige Geräte.

Ein Kanal für Temperaturmessung unterstützt je nach SPS- oder Remote IO Karte RTD- und / oder TC- Sensoren.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Bereich: