{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Welche Stoffe sind im XB4 Produkt enthalten?

Eingesetzt wird ZAMAK, welches aus folgenden Elementen besteht:
Aluminium   3,9 - 4,3 %
Kupfer           0 - 0,10 %
Magnesium 0,03 - 0,06 %
Kontaktgehäuse, Schildträger aus: PA625FU9Z22, PA6, GF25, FR.(Polyamid)
Drucktaster, Pilzdrucktaster aus: Staramid 6 20 VZ, PA6, GF20.(Polyamid)
Kontaktstößel aus: Latamid 66H2G25VOCT1, PA6, GF25, FR.(Polyamid)
Metallhalterung aus: ZnAl4 ( 4% Aluminium)
Leuchtdsrucktaster, Meldeleuchten, Leuchtwahlschalter aus: Lexan 141R, PC(Polycarbonat)
Befestigungsmutter aus: Arnite T06 200, PBT (Thermoplastik Polyester)
Der Befestigungsflansch ist chromatiert : Cu10Ni20b Crr

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: