FAQs durchsuchen
Was ist der minimalste zulässige Strom für die Kontakte ZBE101 und ZBE102 ?
Die Werte für Minimalspannung und Strom sind wie folgt:
17V / 5mA bei einer Ausfallrate < 10-8
5V / 1mA bei einer Ausfallrate < 10-6
Bei 24V ist der Mindeststrom 5mA oder 1mA je nach Funktion.
17V / 5mA bei einer Ausfallrate < 10-8
5V / 1mA bei einer Ausfallrate < 10-6
Bei 24V ist der Mindeststrom 5mA oder 1mA je nach Funktion.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: