FAQs durchsuchen
Welche Typen von Fehlerstrom – Schutzeinrichtungen gibt es?
Typ AC
Ist in der Lage sinusförmige Wechselfehlerströme zu erfassen Dieser Typ ist durch nationale Errichternormen für den Betrieb
in Deutschland nicht zugelassen.
Typ A
Erfaßt neben sinusförmigen Wechselfehlerströmen auch pulsierende Gleichfehlerströme. Dieser Typ ist der in Deutschland üblicherweise eingesetzte.
Typ B
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen Typ B sind in der Lage - neben den Fehlerarten die Typ A erfassen kann – auch glatte Gleichfehlerströme zu erkennen und sicher abzuschalten. Der glatte Gleichfehlerstrom wird durch einen zweiten, separaten Summenstromwandler erfasst.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Anlage(n)
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: