{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Wie kann der Speicherplatz bei einer Premium-, Quantum-, M580- oder M340-Steuerung unter Unity Pro vergrößert werden ?

Diese Maßnahmen können durchgeführt werden, wenn der ( Interne ) Speicher einer Premium- ,Quantum,M580 oder M340 SPS nicht ausreichend ist und ohne zusätzlichen Speicher oder Wechsel der CPU ein vorhandenes Programm doch noch in die SPS heruntergeladen werden soll.
Folgende Maßnahmen können hier weiterhelfen:

1.   Abschaltung Systemdiagnose (Gewinn von mehr als 10% Speicher möglich)

Beschreibung Systemdiagnose:

Die Systemdiagnose erfolgt automatisch. Wenn die Steuerung einen Systemfehler erkennt (beispielsweise Überschreitung des Watchdog, Ein-/Ausgangsfehler, Division durch Null usw.), wird eine Information an den Diagnose-Viewerübertragen. Der Diagnose-Viewer zeigt eine Systemfehlermeldung an, wenn Sie in den Projektoptionen das Kontrollkästchen Systemdiagnose aktiviert haben.

Wenn das Kontrollkästchen 'Systemdiagnose' aktiviert ist, werden die auf die Systemdiagnose bezogenen Fehlermeldungen in der Diagnoseanzeige (Unity Pro Software Online) angezeigt.
Die Abschaltung der Systemdiagnose erfolgt über Extras / Projekteinstellung / Allgemein / SPS Diagnose und dann 'Systemdiagnose' abwählen.
2.   Speicher Packen
Über den Befehl Packen kann der Speicher für eine Optimierung neu organisiert werden.
Speicher Packen ist möglich über SPS / Speicherverwendung.
Dieses Option wird in Unity Pro nur angeboten bei einer Speicherfragmentierung > 5%.
Bei einer Speicherfragmentierung unter 5% kann ein Programm als XEF Datei exportiert, dann wieder importiert und diese in den Prozessor hochgeladen werden.
3.     Kommentare, Ausleseinformationen
Weiterhin können Kommentare, Ausleseinformationen (Programm lässt sich nur noch in die SPS herunterladen aber NICHT mehr auslesen).
Diese Optionen sind in Unity Pro unter Extras / Allgemein / In die SPS eingebettete Daten zu finden.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: