FAQs durchsuchen
Wie kann man den Motorschutz realisieren, wenn 2 oder mehr Motoren am Ausgang eines Frequenzumrichters angeschlossen werden ?
Die normalen Motorschutzschalter GV.. von Schneider-Electric sind nur für eine Bemessungsbetriebsfrequenz von 50/60 Hz ausgelegt und somit für diesen Einsatzzweck nicht die richtige Wahl.
Die Motorschutzrelais der Reihe Tesys K (LR2K..) und Tesys D (LRD...) haben einen Frequenzbereich des Betriebsstroms von 0 - 400 Hz und können mit dem Zubehör für die Einzelaufstellung oder einem Ausgangsschütz eingesetzt werden.
Die Motorschutzrelais der Reihe Tesys K (LR2K..) und Tesys D (LRD...) haben einen Frequenzbereich des Betriebsstroms von 0 - 400 Hz und können mit dem Zubehör für die Einzelaufstellung oder einem Ausgangsschütz eingesetzt werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: