FAQs durchsuchen
Wie kann ich bei ELSO Sigma / WC-Ruf das akustische Signal abstellen, ohne dass der Ruf zurückgesetzt wird ?
An der parallelen Zimmersignalleuchte muss ein Abstelltaster installiert werden.
![1 1](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000008t4CAQAY&oid=00DA0000000abSm)
Wird der Abstelltaster betätigt, so verstummt die Akustik.
Die LED‘ s bleiben dauerhaft eingeschaltet (kein Blinken), bis an der „Master – Zimmersignalleuchte" der Ruf zurückgesetzt wird.
Beim zurücksetzen des Ruf‘ s werden die LED‘ s der parallelen Zimmersignalleuchte abgeschaltet.
Wird der Abstelltaster betätigt, so verstummt die Akustik.
Die LED‘ s bleiben dauerhaft eingeschaltet (kein Blinken), bis an der „Master – Zimmersignalleuchte" der Ruf zurückgesetzt wird.
Beim zurücksetzen des Ruf‘ s werden die LED‘ s der parallelen Zimmersignalleuchte abgeschaltet.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: