FAQs durchsuchen
Sollte man beim Einsatz eines Frequenzumrichters (ATV) eine Netzdrossel einsetzen ?
Der Einbau von Netzdrosseln wird besonders in folgenden Fällen empfohlen:
- Parallelschaltung mehrerer Umrichter mit benachbarten Anschlüssen,
- Starke Netzstörungen durch andere Verbraucher (Störsignale, Überspannungen),
- Versorgungsnetz mit einer Spannungsunsymmetrie zwischen den Phasen > 1,8 %
der Bemessungsspannung,
- Versorgung des Umrichters über eine Leitung mit niedriger Impedanz (in der Nähe
installierte Transformatoren mit Leistungen größer der 10-fachen Umrichterleistung),
- Anschluss einer großen Anzahl von Frequenzumrichtern am gleichen Netz,
- Verringerung der Überlastung der Kondensatoren bei Einsatz von
Kondensatorbatterien zur Erhöhung des Leistungsfaktors cos Phi.