FAQs durchsuchen
Was bedeutet der b10 Wert ?
Der B10-Wert für verschleißbehaftete Geräte in Sicherheits Applikationen wird in Anzahl Schaltspiele ausgedrückt:
Dies ist die Anzahl der Schaltspiele bei der im Laufe eines Lebensdauerversuchs 10% der Prüflinge ausgefallen
sind (oder: Anzahl Betätigungszyklen nach denen 10% der Geräte ausgefallen sind). Mit dem B10-
Wert und dem Betätigungszyklus kann die Ausfallrate für elektromechanische Komponenten in Sicherheits Applikationen
errechnet werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: