FAQs durchsuchen
Nachfolgetyp zum XPS-ASF
XPS-ASF ersetzt durch XPSU-AK
Spannung bisher neu*
24VAC/DC XPS-ASF5142 XPSU-AK12AP
48VAC/DC XPS-ASF5342 XPSU-AK32AP
120VAC XPS-ASF3442 XPSU-AK32AP
230VAC XPS-ASF3742 XPSU-AK32AP
*Referenzen mit steckbaren Klemmen enden mit "P"
Diese Umstell-Hilfe ist dazu gedacht, die Umstellung von den bisherigen Produkten auf neue Preventa Produkte so einfach
wie möglich zu gestalten. In Abhängigkeit von der Anwendung kann es jedoch sein, dass andere als die vorgeschlagenen
Produkte geeigneter sind.
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Produkten um Vorschläge handelt, die dem ursprünglich Produkt am
nächsten sind.
Dies kann z. B. zur Folge haben, dass die elektrische Verdrahtung oder die Spannungsversorgung angepaßt
werden müssen.
Es kann ebenso vorkommen, dass in Abhängigkeit von der benötigten Sicherheitsfunktion mehr als ein Ersatzprodukt in
Frage kommt. In diesem Fall hängt es von der Applikation ab, welches Produkt am geeignetsten erscheint.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich: