FAQs durchsuchen
Nachfolgetyp zum GSK …. (Not-Aus Überwachungsbaustein)
GSK… ersetzt durch XPSU-AK
Spannung bisher neu*
24 VDC GSK 24 VACDC XPSU-AK12AP
24 VAC GSK 24 VACDC XPSU-AK12AP
120 VAC GSK 120 VAC XPSU-AK32AP
230 VAC GSK 230 VAC XPSU-AK32AP
Diese Umstell-Hilfe ist dazu gedacht, die Umstellung von den bisherigen Produkten auf neue Preventa Produkte so einfach
wie möglich zu gestalten. In Abhängigkeit von der Anwendung kann es jedoch sein, dass andere als die vorgeschlagenen
Produkte geeigneter sind.
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Produkten um Vorschläge handelt, die dem ursprünglich Produkt am
nächsten sind.
Dies kann z. B. zur Folge haben, dass die elektrische Verdrahtung oder die Spannungsversorgung angepaßt
werden müssen.
Es kann ebenso vorkommen, dass in Abhängigkeit von der benötigten Sicherheitsfunktion mehr als ein Ersatzprodukt in
Frage kommt. In diesem Fall hängt es von der Applikation ab, welches Produkt am geeignetsten erscheint.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich: