{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Warum antworten Teilnehmer, die über ein Ethernet / Modbus Gateway (z.B. ETG100 / EGX100 / link 150) angesprochen werden, deutlich langsamer, wenn ein konfigurierter Teilnehmer ausfällt ?
Ein Ethernet / Modbus Gateway benötigt auf Modbus-Seite einen deutlich höheren Timeout als für
eine Ethernet Verbindung mit E/A Abfrage erforderlich ist, da die Modbus Kommunikation langsamer ist.
Der E/A Scanner fragt alle Geräte nacheinander und zyklisch ab, wie diese in der entsprechenden Tabelle eingetragen sind.
Fehlt auf der Modbus Seite ein Gerät, so wird der Timeout vom entsprechenden Teilnehmer
(beispielsweise ist 1 Sekunde im Gateway ETG / EGX 100 / link 150 eingetragen ) abgewartet,
bevor das nächste Gerät abgefragt wird.
Abhilfe:
Mit dem Gerätemanager können fehlende Teilnehmer deaktiviert werden.
Eine Beschreibung befindet sich im Anhang.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Bereich: