FAQs durchsuchen
Kann man einen Masterpact nach einer Störung (Auslösung) auch fernbetätigt wieder einschalten und was ist zu beachten?
Ja, ein Masterpact kann nach einer Auslösung mit der Option RES auch von fern wieder eingeschaltet werden.
Achtung: Die Einschaltspule XF kann dabei nur mit den Hilfsspannungen 110/130 VAC oder 200/240 VAC gewählt werden!
![null null](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000009mnOnQAI&oid=00DA0000000abSm)
Achtung: Die Einschaltspule XF kann dabei nur mit den Hilfsspannungen 110/130 VAC oder 200/240 VAC gewählt werden!
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: