FAQs durchsuchen
Wie kann die große Frequenz (Parameter HSP) , den Frequenzumrichtern der Reihe Altivar, über 60 Hz erhöht werden ?
Wie kann die Große Frequenz (Parameter HSP) erhöht werden ?
Für die große Frequenz gilt in der Werkseinstellung HSP = 60 bei einer Motornennfrequenz (bFr)
von 50 Hz.
Für die Ausgangsfrequenz f des Frequenzumrichters gilt LSP < f <= HSP <= tFr
Das heißt erst muß der Paramter tFr erhöht werden, dann kann HSP auch entsprechend geändert werden. Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: