FAQs durchsuchen
Wie schnell darf sich ein Inkrementalgeber höchstens drehen, damit die Impulse des Gebers von VW3A3407 noch fehlerfrei gelesen werden können?
Wie schnell darf sich ein Inkrementalgeber höchstens drehen, damit die Impulse des Gebers noch fehlerfrei gelesen werden können.
nmax = Fg * 60/ Imp
Imp bedeutet die Zahl der Impulse des Gebers pro Umdrehung, ( typischer Wert 1024 ).
Fg ist die Grenzfrequenz der Zähleingänge ( langsam 5kHz, schnell 300 kHz (z.B. VW3A3407))
Beispiel schneller Zähler:
nmax = 300 * 1000 * 60 / 1024 [ u/min ]
= 17.578 U/min
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: