FAQs durchsuchen
Gibt es einen Merten KNX Taster in IP44 Ausführung?
Es gibt keinen Merten KNX Taster in IP44 Ausführung.
Alternativ kann von der Firma Elso aus dem Aqua Top Programm ein Taster genommen und mit der Merten Tasterschnittstelle bestückt werden.
Durch den extra großen Verdrahtungsraum bei Elso Aqua Top besteht die Möglichkeit ohne Probleme eine Merten Tasterschnittstelle zu integrieren.
Achtung: Diese Kombination ist nur mit Elso Aqua Top möglich nicht mit Merten Aquastar.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: