FAQs durchsuchen
Welche Maßnahmen müssen für die Vermeidung von Fehlern gemeinsamer Ursachen berücksichtigt werden?
Maßnahmen gegen Common Cause Failure (Fehler gemeinsamer Ursache) CCF werden in der EN ISO13849-1 beschrieben, z.B.:
- physikalische Trennung zwischen den Signalpfaden
- Diversität
- Diversität
- Schutz gegen Überspannung
- Berücksichtigung der Ergebnisse einer Effektanalyse in der Entwicklung
- Schutz vor elektromagnetischer Beeinflussung
- Schutz gegenüber allen relevanten Umgebungseinflüssen
Die Norm bietet ein Punktesystem zur Bewertung der Maßnahmen an.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: