FAQs durchsuchen
Sind die Hilfsschalter der Schütze LC1D (TesysD) zwangsgeführt?
Die im Schütz LC1D integrierten 2 Hilfsschalter (1 Schließer und 1 Öffner) sind auf dem gleichen beweglichen Träger mechanisch miteinander verbunden.
Nach der Norm IEC 60947-5-1, Anhang L betrifft Hilfskontakte, die laut Definition mit einem Schließer und einem Öffner ausgestattet sind, die mechanisch miteinander verbunden sind.
Solche Hilfskontakte werden im Schaltplan mit einer doppellten durchgezogenen Linie als Verbindung zwischen NO- und NC-Hilfskontakten dargestellt.
Die Hilfsschalter der Schütze LC1Dx** erfüllen diese Anforderungen.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: