FAQs durchsuchen
Kann der IO Scanner einer Quantum-, Premium oder M340 Steuerung auch mit einem seriellen Modbus Teilnehmer kommunizieren?
Der IO Scanner einer Quantum-, Premium oder M340 Steuerung kann mit einem Seriellen Modbus Slave über ein Gateway ETG100 oder EGX100 kommunizieren.
Das Gateway ETG 100 oder EGX 100 wandelt das Protokoll von Modbus TCP in Modbus seriell um.
Im IO Scanner wird als Einheiten ID anstatt 255 für einen Modbus TCP Teilnehmer die gewünschte Slave Adresse eingetragen.
Beispiel:
Die SPS ist über ein Modbus TCP Netzwerk mit einem ETG 100 / EGX 100 Modul verbunden.
Am Gateway ETG 100 mit der IP Adresse 192.168.100.1 ist ein Slave mit der Modbus Adresse 8 angeschlossen.
Im IO Scanner wird die Adresse 192.168.100.1 mit der Einheiten ID 8 eingetragen
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: