FAQs durchsuchen
Wie kann die Firmware einer TM241 / TM251 Steuerung über die SD Karte aktualisiert werden ?
Das Tool Controller Assistant wird durch die Installation von SoMachine, oder EcoStruxure Machine Expert mit installiert.
Folgende Schritte sind für einen Update der Firmware über eine SD Karte durchzuführen:
1. Controller Assistant öffnen:
Bei SoMachine im Installationspfad:
![1 1](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000008t4LBQAY&oid=00DA0000000abSm)
Bei EcoStruxure Machine Expert im Installationspfad:
![2 2](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H0000088ecnQAA&oid=00DA0000000abSmMAI)
Unter Win10 kann das Tool auch über die Suche gefunden werden:
![3 3](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H0000088ecoQAA&oid=00DA0000000abSmMAI)
2. 'Firmware aktualisieren' auswählen:
![4 4](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000008t4LGQAY&oid=00DA0000000abSm)
3. Steuerung und Firmwareversion auswählen und zweimal "Weiter" klicken:
![5 5](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000008t4LLQAY&oid=00DA0000000abSm)
![6 6](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000008t4LQQAY&oid=00DA0000000abSm)
4. Firmwaredateien auf die SD Karte schreiben:
![7 7](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000008t4LVQAY&oid=00DA0000000abSm)
5. Speichermedien werden automatisch angezeigt, wenn diese mit dem PC verbunden sind. Laufwerk auswählen und die Dateien auf die SD - Karte schreiben:
![8 8](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000008t4KxQAI&oid=00DA0000000abSm)
HINWEIS: Die SD - Karte wird vorher formatiert, bevor die Dateien kopiert werden.
Sind die Dateien auf der SD - Karte, kann diese entfernt werden.
Durch eine Firmware-Änderung wird das aktuelle Anwendungsprogramm auf dem Gerät einschließlich der Boot-Anwendung im Flash-Speicher gelöscht.
6. Steuerung ausschalten
7. SD - Karte in die Steuerung einlegen
8. Steuerung einschalten
HINWEIS: Die SD-LED (grün) blinkt während des Vorgangs.
9. Warten bis zum Ende des Downloadvorgangs (SD-LED leuchtet kontinuierlich grün):
10. War der Download erfolgreich, kann die SD-Karte aus der Steuerung entfernt werden.
Folgende Schritte sind für einen Update der Firmware über eine SD Karte durchzuführen:
1. Controller Assistant öffnen:
Bei SoMachine im Installationspfad:
Bei EcoStruxure Machine Expert im Installationspfad:
Unter Win10 kann das Tool auch über die Suche gefunden werden:
2. 'Firmware aktualisieren' auswählen:
3. Steuerung und Firmwareversion auswählen und zweimal "Weiter" klicken:
4. Firmwaredateien auf die SD Karte schreiben:
5. Speichermedien werden automatisch angezeigt, wenn diese mit dem PC verbunden sind. Laufwerk auswählen und die Dateien auf die SD - Karte schreiben:
HINWEIS: Die SD - Karte wird vorher formatiert, bevor die Dateien kopiert werden.
Sind die Dateien auf der SD - Karte, kann diese entfernt werden.
Durch eine Firmware-Änderung wird das aktuelle Anwendungsprogramm auf dem Gerät einschließlich der Boot-Anwendung im Flash-Speicher gelöscht.
6. Steuerung ausschalten
7. SD - Karte in die Steuerung einlegen
8. Steuerung einschalten
HINWEIS: Die SD-LED (grün) blinkt während des Vorgangs.
9. Warten bis zum Ende des Downloadvorgangs (SD-LED leuchtet kontinuierlich grün):
-- Falls ein Fehler festgestellt wird, geht die SD-LED (rot) aus und die LEDs ERR (rot) und I/O (rot) beginnen zu blinken
-- Wenn der Download erfolgreich abgeschlossen wurde, blinkt die ERR-LED (rot) regelmäßig und die SD-LED (grün) leuchtet kontinuierlich. 10. War der Download erfolgreich, kann die SD-Karte aus der Steuerung entfernt werden.
11. Die Steuerung wird automatisch mit der aktualisierten Firmware neu gestartet, wenn der Downloadvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: