{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Welche Speicherkarte kann für den Prozessor der SPS M580 verwendet werden ?

Die SD-Speicherkarte des Typs BMXRMS004GPF kann optional für den Prozessor der SPS M580 für einen Backup von Programm, Konstanten, Symbolen und Daten sowie für die Datenspeicherung verwendet werden. Ein Betrieb ohne Speicherkarte ist ebenso möglich.
Es handelt sich dabei um eine Speicherkarte mit 4 GB der Klasse A für industrielle Anwendungen. Andere Speicherkarten, wie u.a. diejenigen, die in einem Prozessor der SPS M340 zum Einsatz kommen, sind nicht kompatibel.

HINWEIS:
Beim Einstecken einer inkompatiblen SD-Speicherkarte in die CPU geschieht folgendes:
  • Die CPU verbleibt im Zustand NO_CONF
  • Die CPU - BACKUP LED leuchtet auf
  • Die LED für den Speicherkartenzugriff bleibt ausgeschaltet
HINWEIS: Die Speicherkarte BMXRMS004GPF wurde speziell für M580-CPUs formatiert. Wenn
Sie diese Karte mit einer anderen CPU oder einem anderen Tool verwenden, wird die Karte unter
Umständen vom M580-System nicht erkannt.

Schneider Electric Österreich