FAQs durchsuchen
Welcher Servoverstäker kann allernativ für den abgekündigten Servoverstärker Lexium 05 verwendet werden ?
Alternativ zum bereits abgekündigten Servoverstärker Lexium 05, kann unabhängig der geometrischen Abmessung und Funktionsumfang der Servoverstärker Lexium 32 verwendet werden.
Zu berücksichtigen ist, dass auch die Zubehörteile des Lexium 05, wie das Encoderkabel auf Grund der veränderten Steckertechnik getauscht werden müssen.
Als Ersatz für den Lexium 05 (LXM05B**) als Profibusversion wird eine Profibus Optionskarte (VW3A3607) zusätzlich zum Servoverstärker Lexium32 (LXM32M**) benötigt.
Zu beachten ist, dass der Lexium 32 abgestimmt ist auf die BSH- und BMH-Servomotoren Serie. Andere Motoren wie z.B. SER-Servomotoren können dann nur als Fremdmotoren am Lexium 32 betrieben werden (Bitte hierzu den technischen Support anrufen).
Zu berücksichtigen ist, dass auch die Zubehörteile des Lexium 05, wie das Encoderkabel auf Grund der veränderten Steckertechnik getauscht werden müssen.
Als Ersatz für den Lexium 05 (LXM05B**) als Profibusversion wird eine Profibus Optionskarte (VW3A3607) zusätzlich zum Servoverstärker Lexium32 (LXM32M**) benötigt.
Zu beachten ist, dass der Lexium 32 abgestimmt ist auf die BSH- und BMH-Servomotoren Serie. Andere Motoren wie z.B. SER-Servomotoren können dann nur als Fremdmotoren am Lexium 32 betrieben werden (Bitte hierzu den technischen Support anrufen).
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Anlage(n)
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: