FAQs durchsuchen
Wie ist beim Funktionsbaustein FC0 für die Siemens SPS (S7) die Eingangsvariable "DP_Address" für den Servoverstärker Lexium 32 zu parametrieren ?
Wenn die PLCopen Library für die Siemens S7-300/400 STEP7 V5.x in Verbindung mit dem Servoverstärker Lexium 32 und ProfiNet verwendet wird, ist es nicht notwendig, die Eingangsvariable "DP_Address" am Baustein FC0 zu paramentieren.
Die Variable wird in der PLCopen Bibliothek nicht verwendet und ist für Funktionserweiterungen der Bibliothek vorgesehen.
Es kann eine 0 oder ein anderer Wert eingetragen werden. Wichtig ist, dass die E/A Adressen stimmen.
Die Variable wird in der PLCopen Bibliothek nicht verwendet und ist für Funktionserweiterungen der Bibliothek vorgesehen.
Es kann eine 0 oder ein anderer Wert eingetragen werden. Wichtig ist, dass die E/A Adressen stimmen.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich: