FAQs durchsuchen
Was ist bei der Inbetriebnahme des ZARB12W/H bzw ZARB18W/H zu beachten ?
Bei der Erstinbetriebnahme ist bei nicht verwendeter Sicherheitsfunktion ( Rückführkreis) auf die Drahtbrücke zwischen den Klemmen IN_0 und SI_3 zu achten.
Sollte die Drahtbrücke fehlen, wird keine Verbindung zwischen Sender und Empfangsstation aufgebaut.
Bei Verwendung dieser Anschlußklemmen in einer Sicherheitsfunktion (Rückführkreis) ist eine Einstufung bis zu Performance Level e,Kat 4 bzw SIL 3 möglich.
Diese und weitere Hinweise finden Sie auch in der angehangenen Kurz- Bedienungsanleitung .
Sollte die Drahtbrücke fehlen, wird keine Verbindung zwischen Sender und Empfangsstation aufgebaut.
Bei Verwendung dieser Anschlußklemmen in einer Sicherheitsfunktion (Rückführkreis) ist eine Einstufung bis zu Performance Level e,Kat 4 bzw SIL 3 möglich.
Diese und weitere Hinweise finden Sie auch in der angehangenen Kurz- Bedienungsanleitung .
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Anlage(n)
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: