FAQs durchsuchen
Kann eine Datensicherung des Sicherheitsmoduls (VW3M3501) vom Servoverstärker Lexium 32 auch auf die Speicherkarte erfolgen?
Die Speicherkarte "Memory Karte" (Best.-nr VW3M8704) speichert die Geräteparameter des Servoverstärker Lexium 32, aber nicht die der Sicherheitskarte VW3M3501 ab.
Das heißt im Umkehrschluss, dass dort wo ein Sicherheitsmodul im Servoverstärker Lexium 32 gesteckt ist, kann die Sicherung der Geräteparameter inkl. der Sicherheitsparameter aus Sicherheitsgründen nur über das Inbetriebnahme Tool SoMove erfolgen. Mit dem Inbetriebnahme Tool SoMove ist auch eine separate Speicherung oder der Import der Sicherheitsparameter des eSM Modul möglich. Wie die Speicherung der Daten auf die Speicherkarte durchgeführt wird, steht im Gerätehandbuch beschrieben (siehe Kapitel 6.7 Speicherkarte (Memory-Card)).
Das heißt im Umkehrschluss, dass dort wo ein Sicherheitsmodul im Servoverstärker Lexium 32 gesteckt ist, kann die Sicherung der Geräteparameter inkl. der Sicherheitsparameter aus Sicherheitsgründen nur über das Inbetriebnahme Tool SoMove erfolgen. Mit dem Inbetriebnahme Tool SoMove ist auch eine separate Speicherung oder der Import der Sicherheitsparameter des eSM Modul möglich. Wie die Speicherung der Daten auf die Speicherkarte durchgeführt wird, steht im Gerätehandbuch beschrieben (siehe Kapitel 6.7 Speicherkarte (Memory-Card)).
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: