FAQs durchsuchen
Wie muss man den Lichttaster des Türsprechmoduls 18760xx beschalten ?
Mit dem Lichttaster kann z.B. ein Relais oder das Schaltgerät 1498101 per Kabel angesteuert werden.
Hierfür liegen im gedrückten Zustand an den Klemmen LT gegen 4 gemessen 8V1A Wechselspannung an.
Alternativ kann die Taste LT in das Schaltgerät 14981 01 programmiert werden.
![Bild](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000008t4OFQAY&oid=00DA0000000abSm)
Hierfür liegen im gedrückten Zustand an den Klemmen LT gegen 4 gemessen 8V1A Wechselspannung an.
Alternativ kann die Taste LT in das Schaltgerät 14981 01 programmiert werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: