FAQs durchsuchen
Ist das ATV340 Display VW3A1113 auch für die Altivar Frequenzumrichter ATV312, 320, 6xx oder 9xx verwendbar?
Das Basic Display VW3A1113, welches ursprünglich für den ATV340 gedacht ist, kann mit einem Modbuskabel+Adapter auch an die Frequenzumrichter der Baureihe ATV 6xx und 9xx angeschlossen werden.
Es sind allerdings nicht alle Funktionen in diesem Display verfügbar, die mit dem Advanced Display zur Verfügung stünden.
Da dieses Display nicht für den Umrichtertyp vorgesehen ist, sollte es nur in Ausnahmefällen verwendet werden.
Die Verbindung zu den Frequenzumrichtern ATV 312 und ATV 320 ist nicht möglich.
Es sind allerdings nicht alle Funktionen in diesem Display verfügbar, die mit dem Advanced Display zur Verfügung stünden.
Da dieses Display nicht für den Umrichtertyp vorgesehen ist, sollte es nur in Ausnahmefällen verwendet werden.
Die Verbindung zu den Frequenzumrichtern ATV 312 und ATV 320 ist nicht möglich.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: