FAQs durchsuchen
Wie wird ein SSL Zertifikat auf einer NetBotz erstellt ?
Das SSL Zertifikat wird mit dem Zeitstempel der NetBotz Einheit erstellt.
Sollten die Zeit- und/oder Datumseinstellungen nicht korrekt sein, muss ein neues Zertifikat erstellt werden. Die inkorrekten Daten können zu Problemen führen.
Hierzu sind folgende Schritte durchzuführen:
Das Datum und die Uhrzeit sind korrekt einzustellen. Nun muss der Hostname geändert werden. Ist dies geschehen, wird automatisch ein neues SSL Zertifikat mit den richtigen Einstellungen erstellt.
Der Hostname kann wieder auf den ursprünglichen Namen geändert werden. Hierbei wird nun kein neues Zertifikat erstellt, da Datum und Uhrzeit nicht geändert wurden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: