FAQs durchsuchen
Nachdem ein Profibus-DP Slave ausgewechselt wurde, erkennt die SPS den Teilnehmer nicht mehr. Was ist zu tun?
Für jeden Profibus-DP Teilnehmer wird eine GSD Datei (Geräte Stamm Datei) mitgeliefert.
Alternativ kann die GSD Datei mit einem Konfigurationstool erstellt werden.
Diese Vorgehensweise ist beispielsweise bei Advantys Inseln notwendig.
Die GSD Datei wird in die SPS hochgeladen und ist Teil der Anlagenkonfiguration.
Wird eine Hardware mit einer unterschiedlichen oder höheren Version verwendet, so passt die
vorhandene SPS Konfiguration mit der tatsächlichen Hardware nicht mehr zusammen.
Abhilfe:
- Passende neue GSD in den Prozessor laden.
- Passende ( auch möglicherweise ältere ) Firmware in den Slave laden
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: