FAQs durchsuchen
Wie kann der Timeout für die integrierte Ethernetschnittstelle bei dem Umrichter ATV Prozess eingestellt werden ?
Der Timeout der intergrierten Ethernet Schnittstelle kann über die logische Adresse 64415, Parameter TTOB eingestellt werden.
Dieser Parameter kann nur über den Feldbus verstellt werden.
Es ist kein Zugriff via Display VW3A1111, dem Webserver oder mit SoMove, dem Inbetriebnahme Tool, möglich.
Die Einheit beträgt 0,1s und der Einstellbereich liegt zwischen 0,1s - 30s.
Werksseitig ist der Timeout auf 10s parametriert.
Dieser Parameter kann nur über den Feldbus verstellt werden.
Es ist kein Zugriff via Display VW3A1111, dem Webserver oder mit SoMove, dem Inbetriebnahme Tool, möglich.
Die Einheit beträgt 0,1s und der Einstellbereich liegt zwischen 0,1s - 30s.
Werksseitig ist der Timeout auf 10s parametriert.