FAQs durchsuchen
Wie lassen sich beim Frequenzumrichter ATV212 verschiedene Festfrequenzen / Festdrehzahlen / Vorwahlfrequenzen einstellen ?
Hinweis:
Um eine Vorwahlfrequenz zu erhalten, muss einem Logikeingang die Funktion 6 zugewiesen werden.
Um drei Vorwahlfrequenzen zu erhalten, müssen zwei Logikeingänge die Funktion 6 und 7 zugewiesen werden.
Um sieben Vorwahlfrequenzen zu erhalten, müssen drei Logikeingänge die Funktion 6 und 7 und 8 zugewiesen werden.
Hier ist ein Beispiel markiert, um die Vorwahlfrequenz 7 "( SR7 )" anzusteuern. Dazu werden in diesem Fall alle drei Logikeingänge benötigt.
Beispiel für Vorwahlfrequenz 7:
1. Zuordnung des Einganges ´"F": Dazu beim Parameter "F111" eine "2" für Rechtslauf oder "3" für Linkslauf einstellen.
2. Zuordnung des Einganges ´"R": Dazu beim Parameter "F112" eine "6" einstellen.
3. Zuordnung des Einganges ´"RES": Dazu beim Parameter "F113" eine "7" einstellen.
4. Zuordnung des Einganges ´"VIA": Dazu beim Parameter "F109" eine "2" einstellen. // Damit wird der Analogeingang zum Logikeingang.
5. Zuordnung des Einganges ´"VIA": Dazu beim Parameter "F118" eine "8" einstellen.
Über die Parameter SR1 bis SR7 müssen noch die gewünschten Frequenzen eingetragen werden.
Um jetzt die Vorwahlfrequenz "7" zu fahren, müssen die Eingänge R, RES und VIA mit +24V belegt werden und zusätzlich muss der FU über die Klemme "F" mit +24V
gestartet werden.