FAQs durchsuchen
Ist ein Profibus Slave mit GSD Datei an einem Profibus Remote Master (PRM) mit FDT/DTM Technologie konfigurierbar?
GSD Dateien können mit einem Konverter in DTM Format umgewandelt werden.
Dies ist bei der Software EcoStruxure Control Expert nicht nötig, da EcoStruxure Control Expert direkt GSD Dateien verarbeiten kann.
Ein Slave mit GSD Datei kann also in eine Konfiguration mit einem PRM Master eingebunden werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: